ランタイムでレガシーレシピをインポートまたはエクスポートする

RecipeImportExport NetLogic を使用して、ランタイムに
CSV
ファイルからレシピをインポートしたり、
CSV
ファイルにレシピをエクスポートします。
  1. ランタイムでレガシーレシピをインポートまたはエクスポートするには
  2. ツールバーから、
    [テンプレートライブラリ]
    を選択します。
  3. [ライブラリ]
    内:
    1. [Scripts]
      を選択します。
    2. 右側のペインから
      [レガシーレシピのインポート/エクスポート]
      [プロジェクトビュー]
      のフォルダーにドラッグします。
      [レシピのインポート/エクスポート]
      [モデル]
      フォルダーにドラッグします。
    3. [閉じる]
      を選択します。
  4. [プロジェクトビュー]
    [LegacyRecipeImportExport]
    オブジェクトを選択します。
  5. [プロパティ]
    内:
    1. [レガシーレシピスキーマ]
      プロパティで、参照オブジェクトのレシピスキーマを選択します。
    2. [CSVFile]
      で、インポートまたはエクスポートする
      CSV
      ファイルのフルパスを入力します。
      C:\temp\export_recipes.csv
      注: インポートする
      CSV
      ファイルのフィールドは、データベースの列と同じである必要があります。
    3. [CSVSeparator]
      プロパティで、CSV 区切り文字を設定します。
    4. CSV
      ファイル内のフィールドを引用符で区切るには、
      [WrapFields]
      プロパティを
      [真]
      に設定します。
  6. インポートまたはエクスポートをトリガーするボタンの構成:
    • コンテナにボタンオブジェクトを追加し、その MouseClick イベントを NetLogic Import メソッドと関連付けます。
    • コンテナにボタンオブジェクトを追加し、その MouseClick イベントを NetLogic Export メソッドと関連付けます。
    詳細については、「ボタン」および「既存のイベントにメソッドを追加する」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal