ボタン
メソッドを実行するイベントを生成します。
ボタンイベント
ボタンはイベントで事前構成されています。イベントが実行するメソッドを構成することで、異なるアクションをトリガーするボタンイベントを構成できます。例えば、ボタンイベントは次のことができます。
- レポート生成の開始
- アクティブなアラームを承認
- 緊急事態を知らせる
すべてのボタンは、以下のイベントで事前構成されています。一部のボタンタイプには追加のイベントがあります。
ボタンイベント | 次の場合にランタイムに生成する |
|---|---|
MouseClick イベント | オブジェクトがクリックまたはタッチされてから解除されます。 |
MouseDown イベント | オブジェクトがクリックまたはタッチされます。 |
MouseUp イベント | オブジェクトのクリックまたはタッチが解除されます。 |
ボタンスタイル
ボタンにさまざまなスタイルを適用できます。「ボタンスタイルを適用する」を参照してください。
異なるスタイルのボタンの例

ご質問やご意見