遅延ボタン
メソッドを実行するイベントを生成します。MouseLongPress イベントを含みます。
イベント
これらのボタン イベントを使用して、メソッドをトリガーします。
イベント | 次の場合にランタイムに生成する |
|---|---|
MouseLongPress イベント | オブジェクトは、 [遅延] プロパティで指定された時にクリックまたはタッチされます。 |
MouseClick イベント | オブジェクトがクリックまたはタッチされてから解除されます。 |
MouseDown イベント | オブジェクトがクリックまたはタッチされます。 |
MouseUp イベント | オブジェクトのクリックまたはタッチが解除されます。 |
例
デフォルト遅延ボタン

ご質問やご意見