既存のイベントにメソッドを追加する

オブジェクトにはデフォルトのイベントがあります。イベントがランタイムに発生したときにイベントが実行するメソッドを選択します。イベントには、実行するメソッドが複数ある場合があります。
  1. [プロジェクトビュー]
    でイベント付きのオブジェクトを選択します。
  2. [プロパティ]
    の [イベント] で、メソッドと関連付ける
    [イベント]
    の横にある
    Add
    を選択します。
  3. 選択ウィンドウで、追加するメソッドに移動して選択します。
    • グローバルメソッド。
      [コマンド]
      を展開し、メソッドノードを展開してメソッドを選択します。
    • ローカル ノード。オブジェクトのノードを展開して、メソッドを選択します。
  4. [選択]
    を選択します。
  5. (オプション) メソッドに引数が必要な場合は、メソッドを展開して引数を設定します。
    ヒント: 引数に複数のエイリアスが関連付けられている場合、
    Edit
    を選択して、エイリアスとその値の表を表示します。この表で、エイリアス値間にダイナミックリンクを作成します。
  6. (オプション) 追加のメソッドをイベントと関連付けます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal