コミットされた変更を比較する
[履歴の表示]
でコミットされた 2 つの異なる変更を選択して、プロジェクトの 2 つの異なるバージョンを比較します。- ツールバーから、を選択します。
[履歴の表示] - [バージョン履歴]で、比較する 2 つの異なるコミット。ヒント: コミット間の違いがハイライトされます。
- (オプション)[バージョン履歴]に表示されるコンテンツを切り替えるには、次のいずれかを選択します。
- [すべて]。プロジェクト内のすべてのコンテンツを表示するように切り替えます。
- [更新]。選択したコミット間の差分のみを表示するように切り替えます。これがデフォルトです。
history
compare
ご質問やご意見