多角形を追加する
多角形を追加して、配列変数の値間の距離を視覚化します。
前提条件
- 多角形を追加する
- [プロジェクトビュー]で[XYチャート]オブジェクトを選択または作成します。
- [プロパティ]の[ペン]の横にあるを選択して、
[ポリゴンラインペン]を選択します。 - [ポイント配列]と配列変数の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
polygon
ご質問やご意見