プロパティ ペイン
[プロパティ]
ペインを使用して、選択したオブジェクトの変数を表示します。プロパティ値によって、ランタイムにそのオブジェクトの外観と表示が変更されます。プロパティ ペイン列

項目 | 名前 | 説明 |
|---|---|---|
![]() | プロパティ名列 | 選択したオブジェクトで使用可能なプロパティ間を移動します。 任意のプロパティを選択し、検索するプロパティの名前の入力を開始します。 |
![]() | プロパティ値列 | プロパティ値を編集します。 一部のプロパティ値をすばやく編集するには、値を選択して入力を開始します。値は、入力と同時に自動的に入力される場合があります。 デザイン時には、16 進数値または HTML カラーキーワードを使用して色を定義できます。ランタイムには、16 進数値のみを使用して色を定義できます。 |
ヒント:
プロパティと値は、マウスで選択するか、キーボードの矢印キーを使用して移動できます。
プロパティ ペイン ボタン
項目 | 機能 |
|---|---|
[カテゴリー別にグループ化] | カテゴリ別にプロパティを整理します。 |
[アルファベット順に並べ替え] | プロパティをアルファベット順に並べ替えます。 |
![]() [新規追加] | ノードにプロパティを追加します。表示名、変数、エイリアス、または監査署名を追加します。 [プロパティ] ペインの [イベント] カテゴリで、このボタンは [イベント] 見出しからイベントを追加するか、選択したイベントに新しいメソッドを追加します。 |
[削除] | 追加したプロパティを [プロパティ] ペインから削除するか、デフォルトのプロパティ値をリセットします。[イベント] で選択したメソッドを削除します。追加したイベントからすべてのメソッドを削除すると、イベントも削除されます。 |
[ビューのデタッチ] | メイン ウィンドウからペインをデタッチします。 |
[ビューのアタッチ] | メイン ウィンドウにペインをデタッチします。 |
![]() [エディターで開く] | 選択したオブジェクトのエディターを開きます。このボタンは、特定のオブジェクトタイプにのみ有効です。 |
プロパティ ペインのコンテキスト メニュー
プロパティ コンテキスト メニューを開くには、プロパティ名を右クリックします。
項目 | 説明 |
|---|---|
新規 | 子プロパティ、変数、エイリアスを作成するか、選択したプロパティに基づいてイベントを作成します。 |
削除 | プロパティ、変数、エイリアスを削除します。 |
コピー | 子プロパティ、変数、エイリアスをコピーします。 |
貼り付け | 子プロパティ、変数、エイリアスを貼り付けます。 |
すべて折りたたみ | プロパティ、変数、エイリアスの子ノードをすべて折りたたみます。 |
リファレンスの表示 | どのオブジェクトまたは変数がプロパティを参照しているかを表示します。 |
ノードへのパスのコピー | プロジェクト内のプロパティ、変数、エイリアスのパスをコピーします。 |
モデリングルールの変更 | モデリングルールを設定します。
|
モデル分析 | プロジェクト情報モデルをグラフ形式で視覚化します。「情報モデルグラフを表示する」を参照してください。 |
プロパティ値のコンテキスト メニューを開くには、プロパティ値を右クリックします。
項目 | 説明 |
|---|---|
コピー | 選択したプロパティ値をコピーします。 |
貼り付け | コピーしたプロパティ値を選択したプロパティ値に貼り付けます。 |
値のリセット | プロパティ値をデフォルト値にリセットします。 |
ご質問やご意見