FactoryTalk Optix Studio GUI
次に、デザイン時のグラフィカルユーザーインターフェイス (GUI) の例を示します。
FactoryTalk Optix Studio コンポーネント

項目 | 名前 | 説明 |
|---|---|---|
![]() | オブジェクトのインスタンスの基になるオブジェクトタイプと変数タイプ。定義済みのタイプは、目的に応じてフォルダーにグループ化されます。カスタム タイプは、 [プロジェクトビュー] の構造を反映したフォルダーにグループ化されます。 | |
![]() | FactoryTalk Optix アプリケーション の操作に関連するメッセージ。実行中で FactoryTalk Optix Studio に接続されているアプリケーションが [エミュレータ出力] に表示されます。プロジェクトの検索結果。 | |
![]() | タブ | エディターで変更されている開いているオブジェクトのタブ。プロジェクトを保存せずにタブにカーソルを合わせて を選択すると、変更を保存するかどうかを確認するプロンプトが表示されます。 |
![]() | エディターツールバー | エディターで変更されるオブジェクトタイプに適用されるコマンド。 |
ご質問やご意見





を選択すると、変更を保存するかどうかを確認するプロンプトが表示されます。