プロジェクトビュー
[プロジェクトビュー]
には、FactoryTalk Optix アプリケーション
のコンテンツがフォルダーのツリー構造で表示されます。ボタン
[プロジェクトビュー]
には、アプリケーションのコンテンツをナビゲーションするためのボタンがあります。一部のボタンは、[プロジェクトビュー]
のタイトル バーまたは選択したオブジェクトに表示されます。
項目 | 説明 |
|---|---|
[戻る] | 前に選択したペインにフォーカスを合わせます。 |
[進む] | 次に選択したペインにフォーカスを合わせます。 |
![]() [新規追加] | 選択したノード内にノードを作成します。 |
[削除] | 選択したノードとそれに含まれるノードを削除します。 |
[ビューのデタッチ] | メイン ウィンドウからペインをデタッチします。 |
[ビューのアタッチ] | メイン ウィンドウにペインをデタッチします。 |
[ロック] | 選択した子ノードをロックして、 [プロジェクトビュー] で非表示にします。ロックされた子ノードは編集できません。 |
[ロック解除] | 選択した子ノードのロックを解除して、 [プロジェクトビュー] に表示します。ロック解除された子ノードは編集できます。 |
[ロック解除] | 選択したオブジェクトを専用エディターで開きます。特定のオブジェクトタイプのみに専用エディターがあります。 |
検索バー
[プロジェクトビュー]
で [検索]
を使用すると、ツリー構造内のプロジェクト ノードを検索およびフィルタリングできます。項目 | 説明 |
|---|---|
[検索] | 検索クエリに基づいてツリー構造のプロジェクト ノードを絞り込みます。 |
![]() | 検索クエリを入力すると表示されます。選択すると、検索クエリが消去されます。 |
![]() | 使用可能なフィルタ ピッカーを展開します。 |
![]() | 使用可能なフィルタ ピッカーを折りたたみます。 |
![]() | アクティブなフィルタを示します。使用可能なフィルタ ピッカーを展開するか、折りたたみます。 |
ご質問やご意見