外部コード エディターでプロジェクトを開く
外部コード エディターでプロジェクト全体を開くことができます。
前提条件
デフォルトの外部コード エディターを設定します。「デフォルトのコード エディターを設定する」を参照してください。
- 外部コード エディターでプロジェクトを開くには
- メイン ツールバーから
[.NET ソリューションを開く]を選択します。デフォルトの外部コード エディターが開きます。ヒント: Rockwell Automation は、デフォルトのコードエディターとしてVisual Studio®2022 またはVisual Studio Codeを使用することをお勧めします。一部の開発支援機能は、別のコードエディターを使用すると使用できない場合があります。
ご質問やご意見