変数を作成する
[プロジェクトビュー]
で変数を作成します。- [プロジェクトビュー]で、変数を格納するフォルダーまたはオブジェクトを選択します。
- [プロジェクトビュー]ツールバーで、
[新規追加]を選択し、次を選択します[変数]。 - (オプション) 変数のデータタイプを変更するには、[プロパティ]で変数名の横にある既存のデータタイプを選択してから、別のデータタイプを選択します。ヒント:必要なオプションが表示されない場合は、[すべて表示]を選択します。検索する項目を選択するには、入力を開始します。配列を定義するには、[配列]を選択し、配列の次元を入力します。0と入力して、制約のない配列を作成します。
- [プロパティ]で、を選択し、変数の値を入力するか、ダイナミックリンクを作成します。
配列変数の値を編集する場合、配列エディターが表示されます。詳細については、「配列エディター」を参照してください。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。 - (オプション)[プロパティ]で、を選択し、
[表示名]を選択して、表示名を入力します。 - (オプション)[プロパティ]で、を選択し、
[説明]を選択して、説明を入力します。
- (オプション) 変数の測定単位を設定する。
- (オプション) 変数に範囲を追加する。
variable
ご質問やご意見