ノードにパスをコピーする

パスを 1 つのノードにコピーするか、パスを複数のノードにコピーします。
ヒント: ノードにパスをコピーするには、設定で
[詳細モード]
を有効化します。「オプションを設定する」を参照してください。
  • パスを 1 つのノードにコピーするには、次の手順を実行します。
    1. [プロジェクトビュー]
      で、ノードを右クリックします。
    2. [ノードへのパスのコピー]
      を選択します。
  • 複数のノードへのパスのコピー:
    1. [プロジェクトビュー]
      で、キーボードの
      []
      キーを押しながら、複数のノードを選択します。
    2. 選択した任意のノードを右クリックし、
      [ノードへのパスのコピー]
      を選択します
ノードへのパスは、システムクリップボードにコピーされます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal