サイドメニューをアニメーション化する
- [形状] サイドメニューを選択し、[プロパティ]でを選択し、
[変数]を選択します。 - 新しい変数の名前を「SideMenuActive」に変更します
- 変数データタイプをブール値に変更します。
- [イベント]の[MouseClick イベント]の横にあるボタンを選択します。
- を選択します。

- を選択します。
- [選択]を選択します。
- [イベント]の[VariableToModify]の横にあるを選択します。
[ダイナミックリンクの追加] - を選択します。
- サイド メニューを選択し、[プロパティ]で[左余白]の横にあるを選択します。
[ダイナミックリンクの追加] - [詳細設定]タブの[左余白]の横で、次の操作を行います。
- を選択します。

- [条件付きコンバータ]を選択します。
- [偽の値]を 「-140」に設定します
- [条件のダイナミックリンク]の横にあるを選択します。
[ダイナミックリンクの追加] - を選択します。
- [OK]を選択します。
ご質問やご意見