検索
FactoryTalk Optix 1.7.x ヘルプ
アニメーション化されたサイドメニューを開発する
値変更アニメーションを使用して、サイドメニューをスムーズに表示および非表示にします。
注:
サンプル プロジェクトのダウンロード:
AnimateSideMenu.zip
。
サイドメニューの例
前提条件
ローカル プロジェクトを作成する
.
プロジェクトを開発するには
サイドメニューを作成する
。
サイドメニューをアニメーション化します。
インターフェイス要素を配置する。
プロジェクトを保存する。
[実行]
を選択して、クライアント エミュレータを使用し、プロジェクトをテストします。リモート クライアントでプロジェクトを実行するには、「
ターゲットデバイスを追加する
」を参照してください。
グラフィックオブジェクト チュートリアル
サイドメニューを作成する
サイドメニューをアニメーション化する
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal