ホスト システムをシャットダウンする NetLogic を開発する
FactoryTalk Optix アプリケーション
が実行されているホスト
NetLogic を作成します。 Windows®
システムを直ちにシャットダウンする前提条件
デフォルトの外部コード エディターを設定します。「デフォルトのコード エディターを設定する」を参照してください。
- ホストシステムをシャットダウンする NetLogic を開発するには
- [プロジェクトビュー]で、[NetLogic]フォルダーを右クリックし、 を選択します。
- NetLogic にカーソルを合わせ、を選択し、
ShutDownSystemNetLogicと入力します - NetLogic をダブルクリックします。外部コード エディターが開きます。
- 既存のコードを次のコードに置き換えます:#region StandardUsing using System; using FTOptix.Core; using FTOptix.CoreBase; using FTOptix.HMIProject; using UAManagedCore; using OpcUa = UAManagedCore.OpcUa; using FTOptix.NetLogic; using FTOptix.OPCUAServer; using FTOptix.UI; using System.Diagnostics; #endregion public class ShutDownSystemNetLogic : FTOptix.NetLogic.BaseNetLogic { [FTOptix.NetLogic.ExportMethod] public void SystemShutDown() { var psi = new ProcessStartInfo("shutdown", "/s /t 0"); psi.CreateNoWindow = true; psi.UseShellExecute = false; Process.Start(psi); } }
- コードを保存します。
ご質問やご意見