ソースを選択してダイナミックリンクを作成する
[プロパティ]
ウィンドウを使用してダイナミックリンクを作成します。- [プロジェクトビュー]で、ダイナミックリンクを介して設定するプロパティを含むノードを選択します。
- [プロパティ]で、設定するプロパティ値にカーソルを合わせてを選択します。
[ダイナミックリンクの追加] - (オプション) ダイナミックリンク ブラウザでを選択し
[一貫したデータタイプ]を選択して互換性のないタイプの変数を使用できないようにします。たとえば、ダイナミックリンクの親がブール値変数を想定している場合、ブール値変数を除くすべての項目がダイナミックリンク ブラウザでグレー表示されます。 - 値プロパティのソースとして機能するノードを選択します。
- 選択したノードに応じて、表示されるフィールドに値を入力します。
- [属性]。選択したノードに適用する OPC UA 属性を選択します。たとえば、[BrowseName]、[値]、または[DisplayName]を選択します。
- [形式]。選択した変数に適用する形式を選択します。
- [配列インデックス]。選択した変数の配列インデックスを選択します。このオプションは、配列変数の場合にのみ表示されます。
- [ビットインデックス]。選択した変数の指定されたビットにアクセスするためのインデックスを選択します。
- [選択]を選択します。
選択したノードまたは変数への参照がプロパティに表示されます。プロパティの前に
が表示され、プロパティにダイナミックリンクが含まれていることを示します。
が表示され、プロパティにダイナミックリンクが含まれていることを示します。
ヒント:
ダイナミックリンクがデザイン時に解決しない場合は、
がダイナミックリンクの前に表示されます。Windows エイリアスへのダイナミックリンクは、ランタイムに解決する場合があります。リンク属性が存在しなくなったか移動されたためにダイナミックリンクが壊れている場合は、
がリンクの前に表示されます。
がダイナミックリンクの前に表示されます。Windows エイリアスへのダイナミックリンクは、ランタイムに解決する場合があります。リンク属性が存在しなくなったか移動されたためにダイナミックリンクが壊れている場合は、
がリンクの前に表示されます。ご質問やご意見