スケールレイアウトを構成する
スケールレイアウトを構成するには、スケールレイアウト オブジェクトと子オブジェクトを追加してから、スケールレイアウトのプロパティを変更します。
- [プロジェクトビュー]で、スケールレイアウトオブジェクトを含むノードを右クリックし、 を選択します。たとえば、[MainWindow (type)]の下にスケールレイアウトを追加します。
- (オプション) スケールレイアウトにカーソルを合わせ、を選択して、オブジェクトのカスタム名を入力します。

- [プロジェクトビュー]でスケールレイアウトオブジェクトをダブルクリックし、[プロパティ]で次の作業を行います。
- [フィルモード]。[フィット]を選択すると、スケールレイアウトオブジェクトのサイズを変更するときに子オブジェクトの元のアスペクト比が維持されます。[ストレッチ]を選択すると、スケールレイアウトオブジェクトのサイズを変更するときに、子オブジェクトの元のアスペクト比が無視されます。
- [フォント スケーリング]。スケールレイアウトコンテナのサイズを変更するときに、子オブジェクトのフォントサイズをスケーリングします。
- [水平方向の配置]。[ストレッチ]に設定すると、親コンテナのサイズが変更されたときにスケールレイアウトのサイズが水平方向に変更されます。
- [垂直方向の配置]。[ストレッチ]に設定すると、親コンテナのサイズが変更されたときに、スケールレイアウトオブジェクトのサイズが垂直方向に変更されます。
- [元の幅]と[元の高さ]。スケールレイアウトオブジェクトの開始サイズを決定します。重要:[元の幅]プロパティと[元の高さ]プロパティは、[プロジェクトビュー]でスケールレイアウトオブジェクトをダブルクリックした場合にのみ表示されます。ヒント: エディターでスケールレイアウトコンテナのサイズを変更することで、[元の幅]と[元の高さ]を調整することもできます。
- (オプション)[左余白]、[上余白]、[右余白]、[下余白]。スケールレイアウトオブジェクトの余白を設定します。
スケールレイアウトの実装例については、以下を参照してください スケールレイアウト
scale layout
ご質問やご意見