ローカライゼーション辞書を作成する
ローカライゼーション辞書を作成して、ユーザーの所在地の言語でアプリケーション コンテンツを表示します。ローカライゼーション辞書には、さまざまな言語に翻訳されたすべての文字列が含まれています。その後、デザイン時とランタイムの両方でアプリケーションに表示する言語を選択できます。
注:
プロジェクトにローカライゼーション辞書が存在する場合、
LocalizedText
データタイプを持つすべての変数に影響します。値データタイプが [LocalizedText]
の変数に値を入力すると、入力したキーと一致する可能性のある候補を含む提案ボックスが表示されます。候補を選択して [ENTER] キーで確認するか、[ESC] キーを押して候補ボックスを閉じ、[ENTER] キーを押して入力したテキストをそのまま挿入できます。標準テンプレートを使用して
FactoryTalk Optix Studio
でプロジェクトを作成した場合、[翻訳]
フォルダーにはデフォルトでローカライゼーション辞書が含まれます。- [プロジェクトビュー]で[翻訳]を右クリックし、[新規]を選択します。
[ローカライゼーション辞書#]
が [翻訳]
フォルダーに表示されます。dictionary
ご質問やご意見