レポートにスタイルシートを適用する
[スタイルシート]
プロパティを使用して、選択したスタイルのインスタンスを指定し、レポートに適用します。レポートの測定ユニットは、
FactoryTalk Optix Studio
のオプションで指定します。「オプションを設定する」を参照してください。プロジェクトに対して選択した言語によって、デフォルトの測定ユニットが決まります。たとえば、言語オプションを [en-US]
に設定すると、FactoryTalk Optix Studio
はレポートのデフォルトの測定ユニットとしてインチを使用します。- [プロジェクト[ビュー]]で、[レポート#]オブジェクトを選択します。
- [プロパティ]の[スタイルシート]で、ドロップダウン矢印を選択してスタイルシートを選択します。
stylesheet
ご質問やご意見