レポート

[レポート]
オブジェクトを使用して、PDF レポートをデザイン、レイアウト、および生成します。レポートには、
FTOptixApplication
およびデータベースから抽出されたデータを含めることができます。
レポートの生成元:
  • FactoryTalk Optix アプリケーション
    をプロセスデータおよび統計データを含めるには
  • イベントロガーによって記録されたデータを含むデータベース
レポートを作成する プロジェクトに レポートオブジェクト を追加します。
レポートにスタイルシートを適用する レポートの外観をカスタマイズします。 レポート フッターに情報を表示する 例えば、レポート、ページ番号、またはその他の関連情報を識別します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal