レポートオブジェクト
各
[レポート]
オブジェクトには、PDF 出力のすべてのページに適用されるグローバル プロパティが含まれています。各 [レポート]
オブジェクトには、特定のコンポーネントが含まれています。コンポーネント | 説明 |
|---|---|
ヘッダー | PDF のヘッダーの高さとコンテンツを指定します。通常、ヘッダーには、ロゴ、連絡先情報、ページ番号などの印刷リファレンス、レポートが生成された日時などが含まれます。 |
セクション | レポートのコンテンツを設定します。セクションには次の内容が含まれます:
|
フッター | PDF のフッターの高さとコンテンツを指定します。通常、フッターには、ロゴ、連絡先情報、ページ番号、レポートなどが生成された日時が含まれます。 |
レポートコンポーネントの例

ご質問やご意見