パネルローダーと NetLogic を追加する
パネルローダーを作成し、[NetLogic タグからページを変更] を追加します。
- [プロジェクトビュー]で[MainWindow (type)]を右クリックし、 を選択します。
- ツールバーから、を選択します。[テンプレートライブラリ]
- [ライブラリ]でChange Page From Tagを検索します。
- [コンポーネント]で、[タグからページを変更]を[MainWindow (type)]にドラッグします。
- [プロパティ]内:
- [PanelLoader]と の間にダイナミックリンクを作成します。
- [PageChangeTag]と の間にダイナミックリンクを作成します。
- [ScreensFolder]と の間にダイナミックリンクを作成します。
ご質問やご意見