値に基づく画面を変更する

変数値またはタグ値に基づいて異なる画面を表示します。例えば、タンクが一定のレベルを超えたときに画面を表示します。
ランタイムに、サンプル アプリケーションは以下を行います。
  • ユーザーが別の画面を選択したときに、コントローラ タグまたはモデル変数の値を更新する
  • コントローラ タグまたはモデル変数が変更されると、表示される画面を更新する
アプリケーション例
注:
サンプル プロジェクトのダウンロード:
ChangeScreens.zip
  1. プロジェクトを開発するには
  2. インターフェイス要素を配置する。
  3. プロジェクトを保存する。
アプリケーション デザイン例
[実行]
を選択して、クライアント エミュレータを使用し、プロジェクトをテストします。リモート クライアントでプロジェクトを実行するには、「ターゲットデバイスを追加する」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal