ラベルを作成する
ログインしているユーザーのロケールに合わせて調整された形式で温度を表示するラベルを作成します。
- [プロジェクトビュー]ペインで[MainWindow (type)]を右クリックし、 を選択します。
- ラベル変数の作成:
- 上部の[プロパティ]で、を選択し、
[アナログ変数]を選択します。 - [アナログ変数1]プロパティと実際の[アナログ変数1]変数との間に複雑なダイナミックリンクを作成するには、 を使用します。

- ダイナミックリンク
- [構成]
- 文字列フォーマッターを使用して、[テキスト]と[アナログ変数1]の間に複雑なダイナミックリンクを作成します。
ご質問やご意見