埋め込みデータベースを作成する

埋め込みデータベースを作成する

プロジェクトの埋め込み SQLite データベースを作成します。通常、埋め込みデータベースは、
FTOptixApplication
内の他のオブジェクトをサポートするデータを管理します。
  1. [プロジェクトビュー]
    [データストア]
    を右クリックし、
    [埋め込みデータベース]
    を選択します。
  2. (オプション)
    [プロパティ]
    [ファイル名]
    に、データベースファイルのカスタム名を入力します。
  3. [メモリー内]
    を次のいずれかに設定します。
    • [真]
      。データベースを非永続化します。
      FactoryTalk Optix アプリケーション
      を再起動すると、保存されたデータは削除されます。
    • [偽]
      。データベースを永続化します。保存されたデータは、
      FactoryTalk Optix アプリケーション
      を再起動しても保持されます。
(オプション) データベース構造を構成します。「データベーステーブルを構成する」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal