データベース
データベース オブジェクトを使用して、プロジェクトに埋め込みデータベースまたは外部データベースを定義します。
データベース タイプ
FactoryTalk Optix Studio
は、次のデータベース タイプをサポートしています。オブジェクト | 説明 |
|---|---|
埋め込みデータベース | ランタイムにプロジェクト内部の SQLite データベースを表すオブジェクト。通常、埋め込みデータベース オブジェクトを使用して、 FTOptixApplication 内の他のオブジェクトをサポートするデータを管理します。埋め込みデータベースには、読み取り/書き込みの制限はありません。
ヒント:
埋め込みデータベースは、最大 2000 のテーブル列をサポートします。
|
ODBC データベース | オープンデータベースコネクティビティ (ODBC) プロトコルでサポートされているデータベースの中でローカルまたはリモートのデータベースを表すオブジェクト。ODBC を使用して、プロジェクトのデータを含む他のシステムで管理されているリモート データベースに対してクエリを実行したり、データを取り込んだりすることができます。 外部データベースのアクセス管理ポリシーによっては、外部データベースに読み取り/書き込み制限がある場合があります。 |
Influx データベース | リモート Influx データベースを表すオブジェクトで、時系列データに特に役立ちます。限定的な方法で、SQL を使用して、プロジェクトのデータを含む他のシステムで管理されているリモート データベースに対してクエリを実行したり、データを取り込んだりすることができます。
ヒント:
FactoryTalk Optix Studio パーサーは、一部の SQL コマンドのみを InfluxQL (Influx クエリ言語) に変換できます。「Influx データベースの制限事項」を参照してください。外部データベースのアクセス管理ポリシーによっては、外部データベースに読み取り/書き込み制限がある場合があります。 詳細については、「リモート Influx データベースを作成する」を参照してください。 |
データベースの利用
オブジェクト | データベースとの相互作用 |
|---|---|
データグリッド | データベースをクエリして、ランタイムに表示されるデータを取得します。例えば、特定の日付のデータベースの記録をデータグリッドに表示します。 |
リストボックス | |
コンボボックス | |
トレンド | |
データロガー | データの書き込み |
イベントロガー | |
レシピスキーマ | データの書き込みと読み取り |
ご質問やご意見