リモート Influx データベースを作成する

ヒント: リモート Influx データベースは InfluxDB クラウドをサポートしていません。
  1. [プロジェクトビュー]
    [データストア]
    を右クリックし、
    [リモート InfluxDB データベース]
    を選択します。
  2. [プロパティ]
    で、次の情報を入力します。
    • [プロパティ]
      :
      • [サーバー]
        。データベースサーバーの IP アドレスまたはホスト名。
      • [TCP ポート]
        。データベース サーバーの TCP ポート。
        ヒント: InfluxDB サーバーのデフォルト値は、通常 8086 です。
      • [組織]
        。組織はデータベースサーバーで指定された組織と一致している必要があります。
      • [バケット]
        。バケットは、データベースサーバーで指定されたバケットと一致している必要があります。
      • [トークン]
        。トークンは、データベースサーバーからデータを取得するために指定されたトークンと一致している必要があります。
      • [SSL を使用]
        。セキュアデータ接続の場合、
        [真]
        に設定します。
      • [サーバー証明書]
        。サーバー証明書は、セキュア SSL 接続のためにデータベースサーバーで指定された証明書と一致している必要があります。
    • [ストア アンド フォワード]
      :
      ヒント: ストア アンド フォワードは、ストレージへの接続が一時的に失われた場合にデータを保存します。
      ストア アンド フォワードは、外部 Influx データベースでのみ使用できます。「ストア アンド フォワード」を参照してください。
      • [ストア アンド フォワードの有効化]
        。ストア アンド フォワードを有効化します。
      • [ストア アンド フォワード バッファの最大サイズ]
        。バッファ内のエレメントの最大数。1~100,000 の範囲で設定できます。エレメントは、データベース テーブル内の 1 つのエントリ (行) です。
      • [ストア アンド フォワード バッファの上書き]
        [真]
        に設定すると、バッファ制限に達したときに最も古いエントリが新しいデータで上書きされます。
        [偽]
        に設定すると、バッファ制限に達したときに新しいデータを無視します。
        ヒント: 次の診断用の読み取り専用プロパティを使用できます。

          [ストア アンド フォワード バッファの使用量]
          。バッファで使用されているエレメントの現在の数です。

          [ストア アンド フォワード バッファのオーバーフロー]
          。偽 - 現在進行中のデータが処理されることを示します。真 - バッファがいっぱいで、今後のデータが無視されることを示します。

    ヒント:
    InfluxDB データストアには、InfluxDB タグをデータセットに割り当てるために作成されたテーブルごとに追加の プロパティがあります。InfluxDB タグは、Influx データベースによって使用され、さらなる分析のためにデータポイントを識別してラベル付けします。また、同じタイムスタンプのデータポイントを同じバケットと測定値に記録し、データの損失を回避する方法でもあります。
    例: タグが定義されていない場合、多くのイベントが同時に (同じタイムスタンプで) トリガーされると、InfluxDB はそれらを上書きし、1 つのレコードのみがデータベースに記録されます。これを回避するには、 プロパティをログに記録されたイベントの一意のプロパティ (など) にバインドします。これにより、InfluxDB サーバーはすべてのデータポイントを同じタイムスタンプで記録します。 プロパティを使用して、サーバーに保存されているデータを維持と分析をするために、データポイントのラベルとして変数を追加できます。
(オプション) データベース構造を構成します。「データベーステーブルを構成する」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal