変数値変更イベントを追加する
変数値が変更されたときにダイアログ ボックスを表示する変数値変更イベントを追加および構成します。
ヒント:
変更イベントを使用する代わりに、移行イベントを構成することもできます。イベントの詳細については、「イベント」を参照してください。
- [プロジェクトビュー]で[MainWindow (type)]を選択します。
- [イベント]で [] を選択し、 を選択します

- [Variable1Changed/VariableValueChangedEvent]の横にある [] を選択し、 を選択します。

- で、[ダイアログ]と の間にダイナミックリンクを作成します。
ご質問やご意見