検索
FactoryTalk Optix 1.7.x ヘルプ
値の変更に関するダイアログを表示する
変数値またはタグ値が異なる値に変化した場合に、ダイアログボックスを表示します。
アプリケーション例
スピンボックスの値が変更されるとパネルが表示されます。
注:
サンプル プロジェクトのダウンロード:
DisplayDialog.zip
前提条件
ローカル プロジェクトを作成する
.
プロジェクトを開発するには
ダイアログボックスタイプを追加する
.
スピンボックスを追加する
.
変数値変更イベントを追加する
.
インターフェイス要素を配置する。
プロジェクトを保存する。
アプリケーション デザイン例
[実行]
を選択して、クライアント エミュレータを使用し、プロジェクトをテストします。リモート クライアントでプロジェクトを実行するには、「
ターゲットデバイスを追加する
」を参照してください。
ダイナミックリンク チュートリアル
ダイアログボックスタイプを追加する
スピンボックスを追加する
変数値変更イベントを追加する
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal