スピンボックスを追加する
変数とスピンボックスを作成して、パネルを表示するかどうかを決定する値を制御します。
ヒント:
変数とスピンボックスを追加する代わりに、通信ドライバを構成し、コントローラから変数値をインポートできます。詳細については、「通信ドライバ」を参照してください。
- スピンボックス値の変数を追加して構成します:
- [プロジェクトビュー]で、[モデル]を右クリックし、 を選択します。
- [プロパティ]で、[変数 1]を右クリックし、 を選択します。ヒント: 変更イベントを使用する代わりに、移行イベントを構成することもできます。イベントの詳細については、「イベント」を参照してください。
- スピンボックスを追加し、スピンボックスの値を変数にリンクします:
- [プロジェクトビュー]で[MainWindow (type)]を右クリックし を選択します。
- [プロパティ]で、[値]と の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
ご質問やご意見