プロジェクト内のテキストを検索する
プロジェクト内の特定のオブジェクト名または値を検索して、オブジェクトをすばやく見つけます。
- いずれか:
- ツールバーから、を選択します。

- [/Ctrl][/Shift][を押します。F]
- [プロジェクトで検索または置換する]の[検索]タブで、[検索するテキスト]に検索するテキストを入力します。
- (オプション)[検索対象]で、次の項目を選択します。
- [すべて]。名前と値で検索します。
- [名前]。名前のみで検索します。
- [値]。値のみで検索します。
- (オプション)[フォルダー]で、検索するフォルダーを選択します。
- (オプション)[スコープ]で、次のいずれかを選択します。
- [プロジェクト全体]。プロジェクト全体を検索します。
- [プロジェクト項目]。検索範囲をプロジェクト項目に制限します。
- [.Net ソリューション]。検索範囲を NetLogic ファイルとそのコンテンツに制限します。[.Net ソリューション]を選択すると、[フォルダー]オプションが無効になります。
- (オプション) 次のいずれかを選択または消去します。
- [大文字と小文字を区別する]。大文字と小文字が指定された用語に検索を制限します。
- [単語単位]。単語単位でのみ検索します。
- [正規表現]。テキストで正規表現を使用して検索します。[正規表現]を選択すると、[大文字と小文字を区別する]および[単語単位]オプションが無効になります。ヒント:[正規表現]フィールドは、POSIX 基本正規表現構文をサポートしています。たとえば、Motor.*Speed検索すると、「Motor」で始まり「Speed」で終わるオブジェクトで、その間に任意の文字が含まれるオブジェクトが検索されます。
- [検索]を選択します。
検索結果は
[出力]
に表示されます。ご質問やご意見