検索
FactoryTalk Optix 1.7.x ヘルプ
FTP サーバーを構成する
次の NuGet パッケージの安定バージョンをインストールします。
FubarDev.FtpServer
FubarDev.FtpServer.FileSystem.DotNet
Microsoft.Extensions.DependencyInjection
「
NuGet パッケージ
」を参照してください。
必要な
FTPServerLogic
スクリプト パラメーターを構成します。「
FTP サーバーの構成
」を参照してください。
FTPServerLogic
スクリプトを実行します。
FTP サーバーの構成
ftp server
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal