外部 OPC UA クライアントから呼び出し可能なメソッドを開発する
外部 OPC UA クライアントから呼び出すことができるカスタム OPC UA メソッドを使用してオブジェクトを作成します。
アプリケーション例


注:
サンプル プロジェクトのダウンロード:
MethodForExternalClients.zip前提条件
アプリケーション デザイン例

- を選択して、クライアント エミュレータを使用し、プロジェクトをテストします。リモート クライアントでプロジェクトを実行するには、「ターゲットデバイスを追加する」を参照してください。[実行]
- 外部クライアントから OPC UA サーバーに接続し、公開されたオブジェクトによって公開されるメソッドを呼び出します。
ご質問やご意見