オブジェクトを公開する
OPC UA サーバーを追加し、OPC UA メソッドを公開するオブジェクトを発行します。
- [プロジェクトビュー]で、[OPC-UA]を右クリックし、 を選択します。[OPCUAサーバー]が[OPC-UA]の下に表示されます。
- [プロパティ]の[公開するノード]の横にあるを選択します。
公開するノードの構成が[公開するノード]の下に表示されます。 - [構成1]の[ノード]の横にあるを選択します。

- [プロジェクトビュー]から、[プロパティ]の[ノード1]の横に[MyObject1]をドラッグします。
- (オプション)その他の OPC UA サーバー設定を調整します。「OPC UA サーバーを追加する」を参照してください。
ご質問やご意見