アラームを延期および延期解除する
ランタイムにアラームを延期および延期解除します。アラームを延期すると、新しい状態変更が通知されなくなります。延期期間がプロジェクトのアラームに割り当てられています。
- ランタイムに、[アラームマネージャ]で、変更するアラームを選択します。
- 以下のいずれかの操作を行ってください。
- アラームを時限延期するには、[時限延期]を選択し、延期期間を選択して、[延期]を選択します。
- アラームをワンショット延期するには、[ワンショット延期]を選択します。
- アラームの延期を解除するには、[延期解除]を選択します。
shelve
unshelve
ご質問やご意見