ローカルライブラリを構成する
カスタムローカルライブラリを構成して、オブジェクトと変数のテンプレートを格納します。
ヒント:
カスタム ローカル ライブラリを別のコンピューターで使用するには、ライブラリ名のフォルダーを から別のコンピューターの同じ場所にコピーします。または、リモート ライブラリを使用することもできます。「リモート ライブラリを構成する」を参照してください。
C:\Users\
UserName
\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Libraries- メイン ツールバーから、を選択します。[テンプレートライブラリ]
- [テンプレートライブラリ]でを選択し、
[新規ライブラリ]を選択します。 - (オプション) ライブラリの名前を入力します。ヒント: バージョン制御を使用するには、FactoryTalk Optix ライブラリ名とリポジトリ名が一致している必要があります。ライブラリ名とリポジトリ名には、英数字、数字、ピリオド、ダッシュ、およびアンダースコアのみを含める必要があります。
新規ライブラリが
[テンプレートライブラリ]
に表示されます。- ライブラリにテンプレートを追加します。「テンプレートを作成する」を参照してください。
ご質問やご意見