リモート ライブラリを構成する
オブジェクトと変数のテンプレートをリモート Git リポジトリに格納するようにリモート ライブラリを構成します。
前提条件
リモート Git リポジトリの URL を取得して、ライブラリとユーザーの資格情報を格納します。
重要:
Git リポジトリがリモート ライブラリを安全に格納できることを確認します。リポジトリ管理者に問い合わせて、リポジトリにアクセスできるユーザーを確認してください。
- リモート ライブラリを構成するには
- メイン ツールバーから、を選択します。[テンプレートライブラリ]
- [テンプレートライブラリ]でを選択し、
[新規リモートライブラリ]を選択します。ヒント: バージョン制御を使用するには、FactoryTalk Optix ライブラリ名とリポジトリ名が一致している必要があります。ライブラリ名とリポジトリ名には、英数字、数字、ピリオド、ダッシュ、およびアンダースコアのみを含める必要があります。 - [リモートの場所]には、ライブラリを保存する Git リポジトリの URL を入力します。
- (オプション) ライブラリの名前を入力します。
新規リモートライブラリが
[テンプレートライブラリ]
に表示されます。- ライブラリにテンプレートを追加します。「テンプレートを作成する」を参照してください。
ご質問やご意見