カスタム イベントを作成する
オブジェクトに外部イベントを追加して、カスタム イベントまたは変更イベントを追加します。
外部イベントを使用すると、オブジェクト イベントを管理できます。
- [プロジェクトビュー]で、外部イベントを含めるオブジェクトを選択します。
- [プロパティ]の[イベント]の横にある
[外部イベントの追加]を選択します。 - イベントを選択して、別のオブジェクトのイベントを管理します。
- [選択]を選択します。新しいイベントが[イベント]の下に表示されます。
- メソッドをイベントにリンクするには、イベントの横にある
[新規メソッドの追加]を選択し、メソッドを選択します。 - [選択]を選択します。
- (オプション) メソッドに引数が必要な場合は、メソッドを展開して引数を設定します。
custom event
ご質問やご意見