検索
FactoryTalk Optix 1.7.x ヘルプ
編集可能ラベル
アイテムの編集可能な説明が表示されます。
ユース ケース
許可されたユーザーが
FactoryTalk Optix アプリケーション
インターフェイスで直接ラベルを編集できるようにします。これにより、許可されたユーザーはインターフェイスのローカリゼーションを迅速に改善できます。
例
編集可能ラベル - 表示モード
編集可能ラベル - 編集モード
ベースコントロール
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal