オブジェクトをドッキングする
オブジェクトをドッキングして、コンテナ内にオブジェクトを固定します。
余白を維持しながらコンテナの任意の側にオブジェクトをドッキングしたり、余白をリセットしながら中央にオブジェクトをドッキングしたり、コンテナ全体にオブジェクトをストレッチします。
- [プロジェクトビュー]で、コンテナをダブルクリックするか、を選択します。
エディターが別のタブで開きます。 - エディターで、ドッキングするオブジェクトを選択します。ヒント: 複数のオブジェクトを選択するには、[Ctrl]を押しながら複数のオブジェクトを選択します。
- エディター ツールバーで、オブジェクトをドッキングするボタンを選択します。
[左にドッキング]。選択したオブジェクトを余白を維持したまま左に固定します。
[右にドッキング]。選択したオブジェクトを余白を維持したまま右側に固定します。
[上にドッキング]。選択したオブジェクトを余白を維持したまま上側に固定します。
[下にドッキング]。選択したオブジェクトを余白を維持したまま下側に固定します。
[中央にドッキング]。選択したオブジェクトを垂直方向に固定し、オブジェクトを中央に配置して余白をリセットします。
[中央にドッキング]。選択したオブジェクトを水平方向に固定し、オブジェクトを中央に配置して余白をリセットします。
[左右にドッキング]。選択したオブジェクトをコンテナ全体に水平方向にストレッチします。
[上下にドッキング]。選択したオブジェクトをコンテナ全体に垂直方向にストレッチします。
dock
ご質問やご意見