証明書を作成する
安全に通信するには、OPC UA アプリケーションに適切な公開証明書と対応するプライベートキーが必要です。
FactoryTalk Optix Studio
で作成された証明書は自己署名です。このような証明書を使用するには、これらの証明書を信頼するように OPC UA クライアントを設定する必要があります。
重要:
自己署名証明書は、実稼働環境では使用
しないでください
。または、サードパーティのツールで、自己署名証明書と認証局 (CA) によって信頼された証明書を生成します。
重要:
Rockwell Automation
は、パフォーマンス、セキュリティ、更新、または当社製品との互換性を含むがこれらに限定されない、サードパーティのソフトウェアについて責任を負いません。サードパーティのソフトウェアの使用は、お客様ご自身の責任で行ってください、当社はそのようなソフトウェアに対するサポート、保証を提供しません。 ユーザーは、それぞれのサードパーティのプロバイダーでサポートとライセンス条件について確認する必要があります。- タイトルバーで、の後にあるドロップダウン矢印を選択し、
[FactoryTalk Optix Studio オプション][証明書の作成]を選択します。 - [サブジェクト]で、次の情報を入力します。
- [コモンネーム]。OPC UA アプリケーションの名前。
- [組織]。証明書を担当する会社の登録名。英数字以外の文字や略語は使用しないでください。
- [組織単位]。証明書を担当する組織内の部門。
- [地域]。組織または組織単位が所在する市区町村。郵送先住所に指定されている適切な場所名を使用してください。略称は使用しないでください。
- [国/地域]。組織または組織単位が所在するエリア。エリアには、州と県が含まれます。
- [国/地域コード]。組織または組織部門が所在する国の 2 文字の ISO-3166 国コード。たとえば、IT。
- [OPC UA 情報]で、次の情報を入力します。
- [ドメイン名]。マシンへのアクセスに使用できるローカルおよびリモートのドメイン名。重要: DNS 名は、小文字の場合にのみ認識されます。
- [IP アドレス]。(オプション) マシンへのアクセスに使用できる IP アドレス。
- [証明書の設定]で、次の情報を入力します。
- [RSA キー強度]。RSA キーのサイズ (ビット数)。重要:[RSA キー強度]と[署名アルゴリズム]値は、OPC UA サーバーと OPC UA クライアント オブジェクトで設定する OPC UA セキュリティポリシーと互換性があります。[RSA キー強度]と[署名アルゴリズム]値が高いほど、サーバーとクライアント間のメッセージの暗号化と暗号化解除のためのリソースの使用量が多くなります。
- [署名アルゴリズム]。デバイスが証明書を使用してデータに署名するために用いるアルゴリズム。
- [有効期限日]。証明書の有効期間を決定します。
- [名前]に、証明書のファイル名を入力します。
- [場所]に、証明書を格納する場所を入力または参照します。
- [作成]を選択します。
Rockwell Automation
は、プロジェクト外の個人用フォルダーに証明書のバックアップを作成することをお勧めします。certificate
ご質問やご意見