Edge App Broker をプロジェクトに追加する
次の項目がシステムにインストールされていることを確認します。
- Edge App Broker
- エッジアプリケーション
ヒント:
Edge App Broker と Edge アプリケーションを入手するには、Rockwell Automation の担当者にお問い合わせください。
- プロジェクトで、最上位ノードを右クリックし、 を選択します。
- [EdgeApplications]フォルダーを右クリックし、[Edge App Broker]を選択します。
- [プロパティ]で、Edge App Broker アドオンを構成します。使用可能な Edge App Broker アプリケーションは、システムに何がインストールされているかによって異なります。
- ブローカーで使用できるようにするモデルを選択します。
- [プロパティ]で、を選択します。

- (オプション) モデルの名前を変更します。
- モデルの横にあるを選択します。
[ダイナミックリンクの追加] - メニューから、使用するフォルダーを選択します。モデルには[モデル]フォルダーの内容を使用することをお勧めします。
ご質問やご意見