検索
FactoryTalk Optix 1.7.x ヘルプ
レガシーレシピスキーマを複製する
既存のレシピスキーマを複製して、古いスキーマに基づいて新しいスキーマを作成します。
ツールバーから、
[ダッシュボードページを開く]
を選択します。
エディターで、
[レシピの構成]
を選択します。
使用可能なレガシーレシピスキーマを右クリックし、
[複製]
を選択します。
必要に応じて、複製したレシピスキーマを編集します。「
レガシーレシピスキーマを編集する
」を参照してください。
レガシーレシピスキーマ
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal