- プロジェクトの作成
- グラフィックオブジェクト
- オブジェクトと変数のリファレンス
- プロジェクトの拡張
- チュートリアル
- グラフィックオブジェクト チュートリアル
IUANode.Remove(child)
引数で渡された C# オブジェクトに対応するプロジェクト ノードを削除します。
void Remove(IUANodechild);
引数
- child(IUANode)
- 追加するプロジェクト ノードに対応する C# オブジェクト。
例
次の例は、
Panel1
オブジェクトの MyLabel
ラベルの子がプロジェクトから削除されることを示しています。var myPanel = Project.Current.FindObject("Panel1"); var objToRemove = Project.Current.FindObject("MyLabel"); myPanel.Remove(objToRemove);
ご質問やご意見