検索
FactoryTalk Optix 1.7.x ヘルプ
モーター値ウィジェット インスタンスを作成する
モーター値ウィジェット タイプからモーター値ウィジェット インスタンスを作成します。
[プロジェクトビュー]
で
[MainWindow (type)]
を右クリックし、
[新規]
[MotorValuesWidget]
を選択します。
[プロパティ]
で、
[Motor]
と
[
ProjectName
]
[UI]
[MainWindow (type)]
[MotorListBox]
[選択された項目 (Pointer)]
の間にダイナミックリンクを作成します。
ダイナミックリンクの詳細については、「
ダイナミックリンクを作成する
」を参照してください。
モーター管理ダッシュボードを開発する
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal