アラーム メッセージを翻訳する
[アラーム]
ウィジェットに表示されるメッセージは、さまざまな言語で表示できるテキスト文字列です。メッセージを入力し、翻訳する言語を選択してから、翻訳された文字列を入力します。翻訳されたアラーム メッセージは、ランタイムにユーザーの言語で表示されます。前提条件
- アラーム メッセージを翻訳するには
- [プロジェクトビュー]で、アラームに移動して選択します。
- [プロパティ]のメッセージに、アラーム イベントがランタイムに表示する[メッセージ]を入力します。
- [プロジェクトビュー]で 、[翻訳]を展開します。
- [ローカライゼーション辞書#]をダブルクリックします
- 翻訳エディターで[表示][翻訳リファレンス]を選択します。新しいメッセージが[文字列]列に表示されます。
- アラーム メッセージの行で
[同期]を選択します。対応する翻訳されたメッセージが[キー]列に表示されます。 - [翻訳テーブルの表示]を選択します。
- [ロケールの追加]を選択して、翻訳する言語を選択し、を選択します。

- [新規ロケールが追加されました]で[はい]を選択します。
- 3 つ目の列に、翻訳する文字列を入力します。
locale
localize
synchronize
translate
ご質問やご意見