ダイナミック アラーム メッセージを作成する
アラームがアクティブのときにランタイム時に表示されるアラーム メッセージを作成します。たとえば、アラームがアクティブのときに、フロー率またはレベルが危険なほど低いことを示すメッセージを作成します。
前提条件
- ダイナミック アラーム メッセージを作成するには
- [プロジェクトビュー]で [アラーム] を選択します。
- [プロパティ]の[メッセージ]で、を選択し、
[ダイナミックリンクの追加][詳細]を選択します。 - [ダイナミックリンクエディター]の[メッセージ]で、を選択して、
[文字列フォーマッター]を選択します。 - [ダイナミックリンク]で、を選択します。
[ダイナミックリンクの変更] - ダイナミックリンクのソースとしてのアラームの[入力値]を指定します。
- [形式]に、ソース変数の値を識別するプレースホルダー{0}を使用して、アラーム メッセージのテキストを入力します。
- 必要に応じて
を選択し、リンクの方向を設定します。
alarm message
string formatter
ご質問やご意見