圧縮/解凍 NetLogic を追加する
圧縮/解凍 NetLogic を使用すると、ファイルやフォルダーを圧縮解凍できます。
前提条件
デフォルトの外部コード エディターを設定します。「デフォルトのコード エディターを設定する」を参照してください。
- 圧縮/解凍 NetLogic を追加するには
- ツールバーから、を選択します。[テンプレートライブラリ]
- [ライブラリ]で、一番上のリストから[Scripts]を選択します。
- [コンポーネント]リストから[圧縮/解凍]を[プロジェクトビュー]の[MainWindow (type)]にドラッグします。
- [閉じる]を選択します。
- NuGet ギャラリー | SharpZipLib パッケージを追加します。
圧縮/解凍 NetLogic がプロジェクトに追加されます。NetLogic は
CreateZipArchive
と UnzipArchive
メソッドを公開しています。詳細については、「ZipUnzip NetLogic」を参照してください。ご質問やご意見