アプリケーションロジックを作成する

ラベルと ClockLogic または System オブジェクトの間にダイナミックリンクを作成します。
  1. [プロジェクトビュー]
    で、
    [DateTimeLabel]
    を選択します。
  2. [プロパティ]
    で、
    [テキスト]
    と次のいずれかの間にダイナミックリンクを作成します。
    • [
      ProjectName
      ]
      [NetLogic]
      [ClockLogic]
      [時間]
    • [
      ProjectName
      ]
      [NetLogic]
      [ClockLogic]
      [UTCTime]
    • [
      ProjectName
      ]
      [システム]
      [システム]
      [日付と時刻時刻]
      [日時]
    ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
    ヒント:
    ダイナミックリンクの作成時に、
    [形式]
    を使用して、別の日付と時刻の形式を選択します。
    ClockLogic から時刻を取得する場合は、
    [時間]
    または
    [UTCTime]
    ノードを展開して、
    [年]
    [月]
    [日]
    [時間]
    [分]
    、および
    [秒]
    変数にアクセスします。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal