検索
FactoryTalk Optix 1.7.x ヘルプ
現在の日付と時刻を表示するラベルを開発する
ClockLogic またはシステムによって公開される変数へのラベルとダイナミックリンクを作成して、ランタイムに現在の日付と時刻を表示します。
アプリケーション例
ヒント:
次からサンプル プロジェクトをダウンロードできます:
DisplayCurrentDateTime.zip
前提条件
ローカル プロジェクトを作成する
.
プロジェクトを開発するには
オブジェクトを追加する
.
アプリケーションロジックを作成する
.
インターフェイス要素を配置する。
プロジェクトを保存する。
アプリケーション デザイン例
[実行]
を選択して、クライアント エミュレータを使用し、プロジェクトをテストします。リモート クライアントでプロジェクトを実行するには、「
ターゲットデバイスを追加する
」を参照してください。
NetLogic チュートリアル
オブジェクトを追加する
アプリケーションロジックを作成する
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal